模拟量输入保护
描述
最多可使用两个LTMTAN21 expansion modules来提供最多四个模拟量输入。对于每个LTMT expansion module,模拟量输入(AI)都具有保护功能。
AI 保护功能生成以下信号:
-
报警:
-
对于检测设置 Under,如果模拟量输入低于报警级别
-
对于检测设置 Over,如果模拟量输入高于报警级别
-
-
脱扣:
-
对于检测设置为Under时,如果在所需时间延迟内,模拟量输入低于脱扣级别
-
对于检测设置 为Over,如果在所需时间延迟内,模拟量输入高于脱扣级别
-
参数设置
每个 AI保护 功能均具备以下可配置的设置:
|
Parameter |
Setting range |
Default value |
|---|---|---|
|
Function |
|
Disable |
|
Detection |
|
Under |
|
Trip level |
4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA |
4.0 mA |
|
Time delay |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |
|
Alarm |
4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA |
4.0 mA |
|
Reset mode |
|
DI + Reset Key |
|
Auto Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto) |
0.0–6000.0 s in step of 0.1 s |
0.0 s |
|
Diagnostic |
|
Disable |