DOCA0257ES-01

Protección de entrada analógica

Descripción

Hay un máximo de cuatro entradas analógicas posibles con un máximo de dos. LTMTAN21 expansion modules. Para cada LTMT expansion module, las entradas analógicas (AI) están provistas de una función de protección.

La función de AI Protection genera las siguientes señales:

  • Alarma:

    • Para el accionamiento por nivel bajo, si la entrada analógica desciende por debajo del nivel de alarma

    • Para el accionamiento por nivel alto, si la entrada analógica supera el nivel de alarma

  • Disparo:

    • Para la configuración de detección Por debajo, si la entrada analógica cae por debajo del nivel de disparo durante el tiempo de espera deseado.

    • Para el ajuste de detección Por encima, si la entrada analógica supera el nivel de disparo durante el tiempo de espera deseado.

Configuración de parámetros

Cada función de AI Protection tiene los siguientes ajustes configurables:

Parameter

Setting range

Default value

Function

  • Disable

  • Alarm
  • Trip
  • Alarm + Trip

Disable

Detection

  • Under

  • Over

Under

Trip level

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Time delay

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Alarm

4.0–20.0 mA in step of 0.1 mA

4.0 mA

Reset mode

  • Auto

  • DI

  • Communication

  • Reset Key

DI + Reset Key

Auto Reset Delay (applicable only if Reset mode is Auto)

0.0–6000.0 s in step of 0.1 s

0.0 s

Diagnostic

  • Disable

  • Enable

Disable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?