DOCA0257ZH-CN-01

系统自诊断

描述

LTMT main unit 执行一系列自检以监控:

  • LTMT main unit 的内部功能是否正确。

  • 连接到 LTMT main unit 的模块的功能是否正确。

  • 与连接到 LTMT main unit 的模块之间的通讯。

可使用以下界面从 LTMT main unit 访问通过自检检测到的设备内部错误:

  • 运行 SoMoveFDT 容器软件的 PC,此 PC 上安装有 TeSys Tera DTM 并具备标准 Web 服务器功能。

  • LTMTCUF control operator unit

  • PLC 或 DCS(通过通讯网络)。

LTMT main unit 记录最后 20 个设备内部检出错误。请参阅 设备内部记录

如果检测到设备内部错误,请参阅 TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN

检测到设备内部错误

当检测到以下设备内部错误时,电机启动器逻辑将停止或禁止电机或加热器:

  • 检测到传感器模块通讯错误。

  • LTMT expansion module 检测到通讯错误。

  • LTMT expansion module 初始化期间检测到错误。

  • 检测到配置错误。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?