Auto-diagnostic du système
Description
LTMT main unit exécute une série d’auto-tests pour surveiller :
-
Fonctionnement interne correct de LTMT main unit.
-
Fonctionnement correct des modules connectés à LTMT main unit.
-
Communication avec les modules connectés à LTMT main unit.
Les erreurs internes de l’équipement détectées par les auto-tests sont accessibles à partir de LTMT main unit à l’aide des interfaces suivantes :
-
Un PC exécutant SoMove logiciel conteneur FDT avec TeSys Tera DTM et équipé d’une fonctionnalité de serveur web standard.
-
LTMTCUF control operator unit.
-
Un automate ou un DCS via le réseau de communication.
Les 20 dernières erreurs internes de l’équipement détectées sont enregistrées par LTMT main unit. Reportez-vous à Enregistrements internes de l’équipement.
En cas de détection d’une erreur interne de l’équipement, reportez-vous à la section Résolution des problèmes dans TeSys Tera Motor Management System Installation Guide – DOCA0356EN.
Erreur Interne de l’équipement détectée
Le moteur ou l’élément chauffant est arrêté ou inhibé par la logique du démarreur du moteur lorsque l’erreur interne de l’équipement suivante est détectée :
-
Erreur de communication du module capteur détectée.
-
LTMT expansion module erreur de communication détectée.
-
Erreur détectée lors de l’ LTMT expansion module initialisation.
-
Erreur de configuration détectée.