Dynamischer Tarif
- Nach dem Lesen der Tarif-Onboarding-Informationen. Tippen
Sie auf dem Bildschirm Tarif auf Elektrizität.HINWEIS: Wenn Sie Ihre Tarifeinstellungen bereits konfiguriert haben, folgen Sie der Menünavigation, wenn Sie den Tarif ändern müssen.
Tippen Sie im Startbildschirm auf . - Tippen Sie auf
(A) und wählen Sie Dynamisch.
- Tippen Sie auf
(B), um die Vertragliche Strombegrenzung festzulegen.
WICHTIG: Vertragliche Strombegrenzung ist bereits beim Koppeln des Haupt-PowerTag als Netz eingestellt. Siehe Koppeln des Hauptgeräts .- Wählen Sie Ihre Vertragliche Strombegrenzung (kVA/A/kW) aus
dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf
und geben Sie über die Wähltastatur einen Wert entsprechend Ihrem Land ein.
VORSCHLAG: Der Standardwert beträgt 60A mit einem Bereich von 15A bis 160A..Es wird ein Benachrichtigungsfenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, die vertragliche Strombegrenzung durch den Anti-Tripping-Management-Algorithmus zu verwenden. Wenn diese Option falsch eingestellt ist, funktioniert sie möglicherweise nicht wie erwartet und kann zu einer Abschaltung des Stroms führen. Tippen Sie auf Fortsetzen, wenn Sie fortfahren möchten.
WICHTIG: Anti-Tripping ist nur verfügbar, wenn Sie einen Warmwasserbereiter/eine EV-Steckdose/einen Schneider-Charge/EVlink Home Smart in Ihrem Zuhause installiert haben.For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link). - Tippen Sie nach Festlegen der vertraglichen Strombegrenzung
auf
.
- Wählen Sie Ihre Vertragliche Strombegrenzung (kVA/A/kW) aus
dem Dropdown-Menü aus, tippen Sie dann auf
- Tippen Sie auf
(C) und wählen Sie eine Abonnementart (D) aus (bezieht sich auf wiederkehrende Gebühren).
- Geben Sie einen Wert in das Feld Kosten (€) (E) ein
und tippen Sie auf Einstellen.VORSCHLAG: Fixe Kosten werden angewandt, um die Grundkosten der Stromversorgung unabhängig vom Energieverbrauch zu decken. Diese Gebühren sind Stromkosten, die sich nicht ändern, egal wie viel Strom Sie verbrauchen. Dieser Betrag ist in Ihren Stromrechnungen festgelegt.
- Tippen Sie auf
(F) und geben Sie Ihre Postleitzahl ein.
- Tippen Sie auf Speichern, sobald Sie die Details eingegeben haben.