GEX8258701DE-01

Standalone-Modus

Beschreibung

Gehen Sie wie folgt vor, um in den normalen Modus zurückzukehren (Standalone). Vergewissern Sie sich, dass die Kühleinheit eingeschaltet ist, bevor Sie in den Normalmodus zurückkehren.

Verfahren zur Einrichtung

Rufen Sie das Programmiermenü auf:

  1. Drücken und halten Sie SET mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

  2. Scrollen Sie zu PA1. Drücken Sie SET, um das PA1-Passwort mit den Tasten und einzugeben. Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Stellen Sie die Kühleinheiten ein:

  1. Scrollen Sie zu H13 und drücken Sie SET.

  2. Ändern Sie den Wert zu -4 mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung.

  3. Scrollen Sie zu H11 und drücken Sie SET.

  4. Ändern Sie den Wert zu 0 mit den Tasten und . Drücken Sie SET zur Bestätigung.

Die an den Parametern vorgenommenen Änderungen werden nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Kühleinheiten berücksichtigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?