GEX8258701-00

Mode autonome

Description

Suivez cette procédure pour revenir au mode normal (autonome). Vérifiez que l'unité de refroidissement est sous tension avant de revenir au mode normal.

Procédure de réglage

Accédez au menu Programmation :

  1. Maintenez le bouton SET enfoncé pendant au moins 5 secondes.

  2. Faites défiler jusqu’à PA1. Appuyez sur SET pour entrer le mot de passe PA1 à l’aide des touches et Appuyez sur SET pour confirmer.

Réglez les unités de refroidissement :

  1. Faites défiler jusqu’à H13 et appuyez sur SET.

  2. Modifiez la valeur en -4 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

  3. Faites défiler jusqu’à H11 et appuyez sur SET.

  4. Modifiez la valeur en 0 à l’aide des touches et . Appuyez sur SET pour confirmer.

Les modifications apportées aux paramètres sont prises en compte après une mise hors tension puis sous tension des unités de refroidissement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?