GEX8258701DE-01

Technische Kenndaten

Der in die ClimaSys-Kühlgeräte integrierte elektronische Thermostat entspricht der harmonisierten Norm EN 60730-1.

Merkmal Wert

Zweck des Thermostats

Lokale und dezentrale Steuerung der ClimaSys-Kühlgeräte

Umgebungstemperatur bei Betrieb

-20 °C bis +60 °C (+23 °C bis +131 °F)

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-30 °C bis +85 °C (-22 °F bis +185 °F)

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (nicht kondensierend)

10 bis 90 % relative Feuchtigkeit

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (nicht kondensierend)

10 bis 90 % relative Feuchtigkeit

Die Firmwareversion des elektronischen Thermostats lautet 832.01. Sie wird im Statusmenü des ClimaSys-Kühlgeräts ausgewiesen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?