GEX8258701DE-01

Vorgehensweise zur bündigen Montage

Gehen Sie wie folgt vor, um die Kühleinheit für bündigen Einbau zu installieren.

  1. Lösen Sie die vier Schrauben der Abdeckung der Kühleinheit, indem Sie sie mit einem Schraubendreher PZ2 gegen den Uhrzeigersinn um 90° drehen. Die Schrauben verbleiben in ihrem Gehäuse.

  2. Entfernen Sie die Abdeckung der Kühleinheit.

  3. Bringen Sie das Dichtungsband um den Flansch an. Vergewissern Sie sich, dass die Bandenden ohne Zwischenraum aufeinandertreffen.

    HINWEIS
    Gefahr eines Verlusts der IP55-Schutzart
    Achten Sie bei der Installation der Kühleinheit darauf, dass die Enden des Dichtungsbands spaltfrei aufeinandertreffen.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

  4. Öffnen Sie die Gehäusetür.

  5. Nehmen Sie die erforderlichen Ausschnitte in der Tür oder Seitenwand des Gehäuses vor.

    HINWEIS: Um die Kühleinheit bündig mit der Seitenwand zu installieren, muss die Seitenwand abgenommen werden.
  6. Positionieren Sie die Kühleinheit mit einem Kran auf der Rückseite der Tür oder Seitenwand, wobei der Flansch durch den Ausschnitt ragt.

  7. Befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben mithilfe eines Sechskantschlüssels der Größe 10. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Anzugsmoment von 4,5 N•m (40 lb-in) fest.

  8. Lösen Sie die 4 Schrauben zur Befestigung des Thermostats, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn um 90° drehen.

  9. Schieben Sie die Thermostathalterung bis zum Anschlag nach vorne. Die endgültige Position ermöglicht das Ausrichten des Thermostats und der Schutzplatte.

  10. Ziehen Sie die 4 Schrauben fest, indem Sie sie im Uhrzeigersinn um 90° drehen.

  11. Bringen Sie die Abdeckung der Kühleinheit an der Vorderseite der Kühleinheit an.

  12. Ziehen Sie die vier Schrauben mit einem Schraubendreher PZ2 im Uhrzeigersinn um 90° fest.

  13. Entfernen Sie den Hebering.

  14. Schließen Sie den mitgelieferten Wasserkondensat-Entleerschlauch (1 m / 3.28 ft)) an den Ablaufanschluss an.

    HINWEIS: Ein externer Wasserkondensatverdampfer kann mit dem Ablaufanschluss verbunden werden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?