GEX8258701-00

Procédure d'installation en montage encastré

Procédez comme suit pour installer l'unité de refroidissement avec un montage encastré.

  1. Desserrez les quatre vis du capot de l'unité de refroidissement en tournant de 90° dans le sens anti-horaire à l'aide d'un tournevis PZ2. Les vis restent dans leur logement.

  2. Retirez le capot de l'unité de refroidissement.

  3. Installez la bande d'étanchéité autour de la bride. Vérifiez que les extrémités de la bande se rejoignent sans laisser d’espace.

    AVIS
    risque de perte de la protection ip55
    Lors de l'installation de l'unité de refroidissement, vérifiez que les extrémités de la bande d'étanchéité se rejoignent sans laisser d’espace.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

  4. Ouvrez la porte de l'armoire.

  5. Faites la découpe nécessaire dans la porte ou le panneau latéral de l’armoire.

    NOTE: Pour installer l'unité de refroidissement dans le panneau latéral en utilisant un montage encastré, vous devez retirer le panneau.
  6. Utilisez une grue pour positionner l'unité de refroidissement au dos de la porte ou du panneau latéral, la bride dépassant de la découpe.

  7. Vissez en place à l'aide d'une clé hexagonale de taille 10 et des boulons et rondelles fournis. Serrez au couple de 4,5 N•m (40 lb-in).

  8. Desserrez les 4 vis maintenant le montage du thermostat en tournant de 90° dans le sens anti-horaire.

  9. Faites glisser le montage thermostat vers l'avant jusqu'au maximum. La position finale permet d'aligner le thermostat et la plaque de protection.

  10. Serrez les 4 vis en tournant de 90° dans le sens horaire.

  11. Placez le capot sur la face avant de l'unité de refroidissement.

  12. Serrez les quatre vis à 90° dans le sens horaire à l'aide d'un tournevis PZ2.

  13. Retirez l'anneau de levage.

  14. Raccordez le flexible d'évacuation de condensat fourni (1 m (3,28 pi.)) au raccord d'évacuation.

    NOTE: Un évaporateur externe de condensat d'eau peut être raccordé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?