GEX8258701DE-01

Inbetriebnahme und Wartung

GEFAHR
Gefahr eines elektrischen Schlags, einer Explosion oder eines Lichtbogens
  • Trennen Sie die gesamte Spannungszufuhr vom Kühlgerät, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
  • Wartungseingriffe müssen von qualifiziertem Fachpersonal und ausschließlich mit Original-Ersatzteilen vorgenommen werden.
  • Tragen Sie bei Wartungsarbeiten angemessene persönliche Schutzausrüstung (PSA).
  • Einige Schläuche sind unter Umständen heiß und können Verbrennungen verursachen.
  • Nach der Wartung muss sichergestellt werden, dass der Erdungsleiter der Kühlsystemabdeckung nach wie vor verbunden ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?