GEX8258701-00

Mise en service et maintenance

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Avant une intervention de maintenance, coupez toutes les sources d'alimentation de l’unité de refroidissement.
  • La maintenance doit être assurée par du personnel qualifié à l'aide de pièces de rechange d'origine.
  • Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié lorsque vous effectuez des opérations de maintenance.
  • Certains tuyaux peuvent être chauds et causer des brûlures.
  • Après la maintenance, vérifiez que le fil de mise à la terre du capot est toujours raccordé.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?