GEX8258701DE-01

Transport und Lagerung

HINWEIS
BESCHÄDIGUNG VON KOMPRESSOR UND DICHTUNG
Während Transport und Lagerung:
  • Bewahren Sie die Kühleinheit während des Versands und der Lagerung in der auf der Verpackung angegebenen Lage auf.
  • Setzen Sie die Kühleinheit keinen Temperaturen über 70 °C (158 ºF) bzw. unter -20 °C (-4 ºF) und/oder einer relativen Luftfeuchtigkeit über 95 % aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Während des Transports und der Lagerung muss die Kühleinheit in der deutlich auf dem Bausatz ausgewiesenen Position gehalten werden:

  • vertikal für seitlich montierte Kühleinheiten

  • horizontal für dachmontierte Kühleinheiten

Annahme

Stellen Sie bei Lieferung sicher, dass die Verpackung keine Transportschäden aufweist (achten Sie beispielsweise auf Beschädigungen, Risse, Kratzer oder Ölflecken).

Sollten Transportschäden festzustellen sein, dann versehen Sie die Empfangsbestätigung mit einem entsprechenden Vermerk und informieren Sie das Transportunternehmen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?