GEX8258701-00

Transport et stockage

AVIS
DOMMAGES CAUSÉS AU COMPRESSEUR ET AU JOINT
Pendant le transport et le stockage :
  • Pendant le transport et le stockage, maintenez l'unité de refroidissement dans l'orientation indiquée sur l'emballage.
  • N'exposez pas l'unité de refroidissement à des températures supérieures à 70 °C (158 ºF) ou inférieures à -20 °C (-4 ºF) et/ou à une humidité relative supérieure à 95 %.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pendant le transport et le stockage, l'unité de refroidissement doit être maintenue dans la position clairement indiquée sur le kit :

  • à la verticale pour une unité montée latéralement

  • à l’horizontale pour une unité montée sur toit

Réception

A la réception, vérifiez que l'emballage n'est pas endommagé (présence de trous, rayures ou marques de graisse, par exemple).

Si l'emballage est endommagé, signalez-le sur le bordereau de livraison et informez-en le transporteur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?