Personalización de la Vista rápida
Configuración de Vista rápida personalizada
La configuración de fábrica de Vista rápida incluye las nueve pantallas que se presentan en el tema detallado correspondiente.
Es posible cambiar algunas o todas las pantallas de la configuración de fábrica, hasta un máximo de diez pantallas.
Si
se eliminan todas las pantallas de la Vista rápida, pulsar brevemente
no tendrá efecto alguno. La pantalla permanece en el modo de
navegación de árbol.
Eliminación de una pantalla
Para eliminar una pantalla de la Vista rápida, siga estos pasos:
-
Asegúrese de tener control manual del modo de Vista rápida y, si es necesario, pulse
brevemente (< 1 s) para activar el desplazamiento automático y, a continuación,
brevemente (< 1 s) para activar el control manual del modo de Vista rápida.
-
Cuando aparezca la pantalla que desea eliminar, mantenga pulsado
(> 4 s).
-
Cuando se muestre el mensaje OK dEL, significará que la pantalla se ha eliminado.
Cómo añadir una pantalla
Para añadir una pantalla (seleccionada en el árbol de navegación), siga estos pasos:
-
Acceda al modo de navegación de árbol.
-
En este modo, visualice la pantalla que desea añadir, tal como se describe en Navegación de árbol.
-
Cuando aparezca la pantalla seleccionada, mantenga pulsado
(> 4 s).
-
Cuando se muestre el mensaje OK Add, significará que la pantalla se ha añadido a la configuración de Vista rápida. La pantalla se coloca en la última posición de la Vista rápida.