DOCA0218FR-00

Personnalisation de la Vue générale

Configuration de la Vue générale personnalisée

La configuration d'usine de la Vue générale comprend les neuf écrans présentés dans la section détaillée.

Il est possible de modifier certains ou l'ensemble des écrans de la configuration d’usine, jusqu’à un maximum de dix écrans.

Si tous les écrans de la Vue générale sont supprimés, une pression brève sur n'aura aucun effet. L'affichage reste en mode de vue arborescente.

Suppression d'un écran

Pour supprimer un écran de la Vue générale, procédez comme suit :

  1. Assurez-vous de contrôler manuellement le mode Vue générale. Si nécessaire, appuyez brièvement (< 1 s) sur pour activer le défilement automatique puis appuyez brièvement (< 1 s) sur pour activer le contrôle manuel du mode Vue générale.

  2. Lorsque l'écran à supprimer apparaît, appuyez (> 4 s) sur .

  3. Lorsque le message OK dEL s'affiche, l'écran a été supprimé.

Ajout d'un écran

Pour ajouter un écran (sélectionné dans l'arborescence de navigation), procédez comme suit :

  1. Accès au mode de navigation dans l'arborescence.

  2. Dans ce mode, affichez l'écran que vous souhaitez ajouter, comme indiqué dans la section Navigation dans l'arborescence.

  3. Lorsque l'écran sélectionné est affiché, appuyez (> 4 s) sur .

  4. Lorsque le message OK Add apparaît, l'écran a été ajouté à la configuration de la Vue générale. Il est placé en dernière position de la Vue générale.

NOTE: Si vous tentez d'ajouter un écran à une configuration qui en comprend déjà dix, le message QV full s'affiche.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?