Uso de la Vista rápida
Activación y desactivación de la Vista rápida
-
La primera vez que se conecta, la unidad de control MicroLogic E activa automáticamente la Vista rápida y se desplaza por las pantallas configuradas de fábrica.
-
Pulse
brevemente (<1 s) para activar el modo de navegación de árbol clásico. Púlselo de nuevo brevemente (<1 s) para volver al modo de Vista rápida.
-
Tanto en el modo de navegación de árbol como en el de Vista rápida, la primera pantalla que aparece es la pantalla 1. Sin embargo, en el modo de navegación de árbol, la pantalla finalmente cambia para mostrar la corriente instantánea de la fase más cargada.
Control manual del desplazamiento de la Vista rápida
El desplazamiento automático de las pantallas de Vista rápida puede detenerse, por ejemplo, para mostrar una pantalla durante más de 2 s a fin de anotar las mediciones.
|
Púlselo brevemente (< 1 s) |
Detiene el desplazamiento y muestra la pantalla actual durante 20 s si no se realiza ninguna otra acción. |
A continuación, podrá desplazarse manualmente, y consecutivamente, por cada una de las pantallas de Vista rápida.
Regreso al desplazamiento automático
Una vez que transcurran 20 s sin que se realice ninguna acción, se vuelve a activar el desplazamiento automático.