Utilisation de la Vue générale
Activation et désactivation de la Vue générale
-
Lors de sa première mise sous tension, le déclencheur MicroLogic E active automatiquement le mode Vue générale et fait défiler les écrans configurés en usine.
-
Appuyez brièvement (< 1 s) sur
pour activer le mode de navigation dans l'arborescence classique. Appuyez à nouveau brièvement (< 1 s) pour revenir au mode Vue générale.
-
Dans la Vue générale comme dans le mode de navigation dans l'arborescence, le premier écran affiché est l'écran 1, mais dans le second mode, l'écran change finalement pour afficher le courant instantané de la phase la plus chargée.
Contrôle manuel du défilement de la Vue générale
Le défilement automatique des écrans de la Vue générale peut être suspendu, par exemple pour afficher un écran pendant plus de 2 secondes afin de prendre note des mesures.
|
Exercez une pression brève (< 1 s) |
Arrête le défilement et affiche l'écran actuel pendant 20 s si aucune autre action n'est effectuée. |
Il est alors possible de faire défiler manuellement les écrans de la Vue générale l'un après l'autre.
Retour au défilement automatique
Après une période de 20 s sans action, le défilement automatique est réactivé.
Evénements provoquant l'interruption du défilement automatique
Le défilement automatique des écrans de la Vue générale est également interrompu par les événements suivants :