Protection différentielle sur les déclencheurs MicroLogic 7.0A
-
La fonction de protection différentielle protège principalement les personnes contre les contacts indirects, car un courant de fuite à la terre peut provoquer une augmentation du potentiel des éléments conducteurs exposés.
-
La valeur du seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn est affichée directement en ampères et la temporisation suit une courbe à temps constant.
-
Cette fonction nécessite un cadre sommateur externe.
-
Cette fonction est inopérante si le calibreur long retard n'est pas installé.
-
En tant que type AC, le disjoncteur est protégé contre les déclenchements intempestifs.
-
En tant que type A, le disjoncteur assure une résistance des composants CC jusqu'à 10 A.
Valeur du seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn
|
Seuil IΔn (A) (précision de 0 à -20 %) |
0,5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
10 |
20 |
30 |
Temporisation Δt
|
Valeurs de la temporisation Δt (ms) (Temps réinitialisable maximal) |
60 |
140 |
230 |
350 |
800 |
|
Temps de coupure maximal Δt (ms) |
140 |
200 |
320 |
500 |
1 000 |