Protection instantanée
-
La fonction de protection instantanée protège le système de distribution contre les courts-circuits francs. Contrairement à la protection court retard, la temporisation de la protection instantanée n'est pas réglable.
L'ordre de déclenchement est envoyé au disjoncteur dès que le courant dépasse la valeur définie, avec une temporisation fixe de 20 millisecondes.
-
Cette fonction effectue des mesures rms réelles.
Seuil de déclenchement instantané
|
MicroLogic 2.0 A/E |
Seuil (précision ± 10 %) |
Isd = Ir x ... |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
|
MicroLogic 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A |
Seuil (précision ± 10 %) |
Ii = In x ... |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
15 |
OFF |