Protección instantánea
-
La función de protección instantánea ayuda a proteger el sistema de distribución contra cortocircuitos sólidos. A diferencia de la función de protección de corto retardo, la temporización de la protección instantánea no es ajustable.
La orden de disparo se envía al interruptor automático en cuanto la corriente supera el valor establecido, con una temporización fija de 20 milisegundos.
-
Esta función permite realizar mediciones rms reales.
Disparo instantáneo
|
MicroLogic 2.0 A/E |
Disparo (precisión ± 10 %) |
Isd = Ir x ... |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
|
MicroLogic 5.0 A/E, 6.0 A/E, 7.0 A |
Disparo (precisión ± 10 %) |
Ii = In x ... |
2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
15 |
OFF |