Modos de visualización de la HMI
Definiciones
-
La unidad de control MicroLogic A dispone de un único modo de visualización, el modo de navegación de árbol, para acceder a los datos a través de una estructura de menús.
-
La unidad de control MicroLogic E, por su parte, dispone de dos modos de visualización:
-
Modo de navegación de árbol para acceder a todos los datos por medio de una estructura de menús
-
Modo de Vista rápida para visualizar una selección de datos
-
Modo de navegación de árbol
En el modo de visualización de navegación de árbol, utilice los botones situados debajo de la pantalla para desplazarse por la estructura de menús. El modo de visualización de navegación de árbol presenta una sola red de menús, con valores de supervisión y ajustes de configuración editables.
Consulte Navegación con los botones del teclado para obtener más información sobre cómo utilizar los botones del teclado para:
-
Navegar por la estructura de menús
-
Acceder a los ajustes y editarlos
Para obtener más información sobre la estructura de menús y los ajustes, consulte Modo de navegación de árbol.
Modo de Vista rápida
La unidad de control MicroLogic E también incluye un modo de Vista rápida. El modo de Vista rápida muestra hasta 10 pantallas automáticamente y de forma consecutiva, con una temporización configurable. Hay una función de anulación disponible que permite el desplazamiento manual.
La Vista rápida es el modo de visualización ajustado de fábrica de la unidad de control MicroLogic E.
Puede modificar las pantallas de Vista rápida definidas en la configuración predeterminada.