DOCA0218FR-00

Modes d'affichage de l'IHM

Définitions

  • Le déclencheur MicroLogic A dispose d'un seul mode d'affichage : Mode de navigation dans l'arborescence permettant d'accéder aux données par le biais d'une structure de menus.

  • Le déclencheur MicroLogic E propose deux modes d'affichage :

    • Mode de navigation dans l'arborescence permettant d'accéder à toutes les données via une structure de menus

    • Vue générale affichant une sélection de données

Navigation dans l'arborescence

En mode de navigation dans l'arborescence, vous utilisez les boutons situés sous l'écran d'affichage pour naviguer dans la structure de menus. Ce mode présente un seul réseau de menus, avec des valeurs de surveillance et des paramètres de configuration modifiables.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des boutons du clavier, reportez-vous à la section Navigation à l'aide des boutons du clavier :

  • Naviguer au sein de la structure des menus

  • Accéder aux paramètres et les modifier

Pour plus d'informations sur la structure et les paramètres des menus, reportez-vous à la section Mode de navigation dans l'arborescence.

Mode Vue générale

Le déclencheur MicroLogic E offre également un mode Vue générale. Le mode Vue générale affiche automatiquement jusqu'à 10 écrans l'un après l'autre, avec une temporisation configurable. Une fonction est disponible pour permettre un défilement manuel.

La Vue générale est le mode d'affichage réglé en usine pour le déclencheur MicroLogic E.

Vous pouvez modifier les écrans de la Vue générale définis dans la configuration par défaut.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?