Presentación
La Vista rápida de las unidades de control MicroLogic E permite al operador ver rápidamente las mediciones eléctricas más importantes (corrientes, tensiones, potencia activa, energía) sin tener que tocar el teclado de la unidad de control.
Las pantallas se desplazan automáticamente de forma circular para que el operador pueda ver, de forma consecutiva, todas las mediciones eléctricas principales.
El gráfico de barras de corriente y el indicador LED de sobrecarga permanecen visibles en todo momento en el modo de Vista rápida.
Descripciones de las pantallas de Vista rápida
La Vista rápida permite visualizar las pantallas definidas en:
-
La configuración de fábrica
-
Una configuración personalizada
Pantallas definidas en la configuración de fábrica
Las unidades de control MicroLogic E vienen con una configuración de Vista rápida de fábrica que incluye las 9 pantallas siguientes, mostradas en el orden indicado:
-
Corriente de fase 1/A
-
Corriente de fase 2/B
-
Corriente de fase 3/C
-
Tensión: de fase a neutro (V1N) o entre fases (V12)
-
Tensión: de fase a neutro (V2N) o entre fases (V23)
-
Tensión: de fase a neutro (V3N) o entre fases (V31)
-
Potencia activa total
-
Energía activa: parte de número entero (hasta 6 dígitos) en MWh
-
Energía activa: último dígito de la parte de número entero más 3 dígitos de la parte decimal
Para obtener más información sobre cómo definir las pantallas que se mostrarán en la Vista rápida, consulte Personalización de la Vista rápida.
Cada pantalla se muestra durante 2 s antes de ser sustituida por la siguiente de la lista. Esta duración se puede ajustar de 1 a 9 s en intervalos de 1 s. Para obtener más información, consulte Ajustes de medición.