Présentation
La Vue générale présentée par les déclencheurs MicroLogic E permet à l'opérateur de visualiser rapidement les mesures électriques les plus importantes (courants, tensions, puissance active, énergie) sans avoir à toucher le clavier du déclencheur.
Les écrans défilent automatiquement en boucle, de sorte que l'opérateur voit l'une après l'autre les principales mesures électriques.
Le graphe de courant et le voyant de surcharge restent toujours visibles en mode Vue générale.
Description des écrans de la Vue générale
La Vue générale permet d'afficher les écrans définis dans :
-
La configuration d'usine
-
Une configuration personnalisée
Ecrans définis dans la configuration d'usine
Les déclencheurs MicroLogic E sont livrés avec une configuration d'usine de la Vue générale qui comprend les 9 écrans suivants, affichés dans l'ordre indiqué :
-
Courant de la phase 1/A
-
Courant de la phase 2/B
-
Courant de la phase 3/C
-
Tension phase-neutre (V1N) ou phase-phase (V12)
-
Tension phase-neutre (V2N) ou phase-phase (V23)
-
Tension phase-neutre (V3N) ou phase-phase (V31)
-
Puissance active totale
-
Energie active : partie entière (jusqu'à 6 chiffres) en MWh
-
Energie active : dernier chiffre de la partie entière plus 3 décimales
Pour plus d'informations sur la définition des écrans à afficher dans la Vue générale, reportez-vous à la section Personnalisation de la Vue générale.
Chaque écran reste affiché pendant 2 secondes avant d'être remplacé par l'écran suivant de la liste. Cette durée peut être réglée de 1 à 9 secondes par pas de 1 seconde. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres de mesure.