DOCA0218FR-00

Affichage de l'énergie active totale

L'énergie active totale (Ep) consommée depuis la mise sous tension du MicroLogic E s'affiche sur un ou deux écrans :

  • Le premier écran affiche la partie entière de l'énergie totale en MWh

  • Le deuxième écran affiche la partie décimale de l'énergie totale en MWh.

Exemple : affichage pour Ep = 26,233 MWh (26233 kWh)

Affichage de la partie entière de l'énergie totale en MWh (jusqu'à 6 chiffres)

Affichage de la partie décimale de l'énergie totale en MWh (jusqu'à 3 chiffres après le séparateur décimal précédé du dernier chiffre de la partie entière)

Appuyez sur pour afficher l'écran correspondant à la partie décimale.

Appuyez sur pour afficher l’écran correspondant à la partie entière.

L'énergie active totale (Ep) est calculée et affichée positivement quelle que soit la valeur du signe de puissance du paramètre. L’énergie active totale maximale pouvant être affichée est 999 999 999 MWh. Si l’énergie active totale continue d’augmenter, la valeur affichée reste à 999 999 999 MWh.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.