DOCA0218ES-00

Visualización de la energía activa total

La energía activa total (Ep) consumida desde que se conecta la unidad MicroLogic E se muestra en una o dos pantallas:

  • En la primera pantalla, se muestra la parte de número entero de la energía total en MWh.

  • En la segunda pantalla, se muestra la parte decimal de la energía total en MWh.

Ejemplo: visualización de Ep = 26,233 MWh (26 233 kWh)

Visualización de la parte de número entero de la energía total en MWh (hasta 6 dígitos)

Visualización de la parte decimal de la energía total en MWh (hasta 3 dígitos después del decimal precedido por el último dígito de la parte de número entero)

Pulse para ir a la pantalla de la parte decimal.

Pulse para ir a la pantalla de la parte de número entero.

La energía activa total (Ep) se calcula y muestra en números positivos, independientemente del valor del signo de potencia del parámetro. La energía activa total máxima que puede mostrarse es de 999 999 999 MWh. Si la energía activa total sigue aumentando, el valor mostrado permanece en 999 999 999 MWh.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?