DOCA0218FR-00

Procédure de réglage du déclencheur MicroLogic A

  • Appuyez brièvement sur pour parcourir les réglages possibles d'un paramètre donné.

  • Maintenez enfoncé pour enregistrer le réglage et passer au paramètre suivant.

  • Après avoir sélectionné la langue, maintenez enfoncé pour revenir au menu Mesures.

  1. Dans le menu Mesures, appuyez simultanément sur les deux boutons pour accéder aux réglages des paramètres de l’option de communication.
  2. Sélectionnez l'adresse Modbus souhaitée.
  3. Maintenez enfoncé pour enregistrer le réglage et passer au paramètre suivant.
  4. Sélectionnez le débit de transmission souhaité.
  5. Maintenez enfoncé pour enregistrer le réglage et passer au paramètre suivant.
  6. Sélectionnez le réglage de parité souhaité.
  7. Maintenez enfoncé pour enregistrer le réglage et passer au paramètre suivant.
  8. Sélectionnez la langue souhaitée.
  9. Maintenez enfoncé pour revenir au menu Mesures.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?