DOCA0218ES-00

Procedimiento de ajuste de la unidad de control MicroLogic A

  • Pulse brevemente para desplazarse por los ajustes posibles de un parámetro determinado.

  • Mantenga pulsado para guardar el ajuste y pasar al siguiente parámetro.

  • Después de seleccionar el idioma, mantenga pulsado para volver al menú de medición.

  1. En el menú de medición, pulse a la vez los dos botones para acceder a los ajustes de parámetros de la opción de comunicación.
  2. Seleccione la dirección Modbus deseada.
  3. Mantenga pulsado el botón para guardar el ajuste y pasar al siguiente parámetro.
  4. Seleccione la velocidad de transmisión en baudios deseada.
  5. Mantenga pulsado el botón para guardar el ajuste y pasar al siguiente parámetro.
  6. Seleccione el ajuste de paridad deseado.
  7. Mantenga pulsado el botón para guardar el ajuste y pasar al siguiente parámetro.
  8. Seleccione el idioma deseado.
  9. Mantenga pulsado el botón para regresar al menú de medición.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?