DOCA0218ES-00

Visualización de los ajustes de protección

Ajustes de protección Disponibilidad por tipo de unidad de control MicroLogic Acción Visualización del ajuste (los ejemplos mostrados son pantallas de la unidad MicroLogic P)

2.0 A

2.0 E

5.0 A

5.0 E

6.0 A

6.0 E

7.0 A

Ajuste de corriente de largo retardo Ir

Pulse para seleccionar el menú de ajustes.

El valor de Ir es el primero en mostrarse.

Temporización de largo retardo tr

Pulse para visualizar el valor de tr.

Disparo de corto retardo Isd

Pulse para pasar al valor de Isd de corto retardo.

Temporización de corto retardo tsd

Pulse para pasar al valor de tsd.

Disparo instantáneo Ii

Pulse para pasar al valor de Ii instantáneo.

Disparo de defecto a tierra Ig

Pulse para pasar al valor Ig

o...

Disparo de diferencial IΔn

...al valor de IΔn.

Temporización de defecto a tierra tg

Pulse para pasar al valor tg

o...

Temporización de diferencial Δt

...al valor de Δt.

         

Pulse para volver al principio del menú.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?