DOCA0218FR-00

Affichage des paramètres de protection

Paramètres de protection Disponibilité par type de déclencheur MicroLogic Action Affichage des paramètres (les exemples présentés sont des écrans MicroLogic P)

2.0 A

2.0 E

5.0 A

5.0 E

6.0 A

6.0 E

7.0 A

Réglage du courant long retard Ir

Appuyez sur pour sélectionner le menu des paramètres.

La valeur Ir est affichée en premier.

Temporisation long retard tr

Appuyez sur pour afficher la valeur tr.

Seuil de déclenchement court retard Isd

Appuyez sur pour passer à la valeur court retard Isd.

Temporisation court retard tsd

Appuyez sur pour passer à la valeur tsd.

Seuil de déclenchement instantané Ii

Appuyez sur pour passer à la valeur instantanée Ii.

Seuil de déclenchement pour défaut à la terre Ig

Appuyez sur pour passer à la valeur Ig

ou...

Seuil de déclenchement de la protection différentielle IΔn

...la valeur IΔn.

Temporisation défaut à la terre tg

Appuyez sur pour passer à la valeur tg

ou...

Temporisation de la protection différentielle Δt

...la valeur Δt.

         

Appuyez sur pour revenir au début du menu.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?