DOCA0218ES-00

Pantalla de menús de la unidad MicroLogic A

El árbol de navegación de la unidad MicroLogic A está organizado en las siguientes ramas:

  • Visualización

    • Medición

    • Ajustes de protección

  • Ajustes

    • Ajustes de comunicación

En la siguiente tabla se muestran las pantallas del árbol de visualización de la unidad MicroLogic A.

Ramas del árbol de visualización

Pantallas

Pantalla predeterminada

Corriente instantánea de la fase más cargada

Corrientes instantáneas

  • I1: Corriente instantánea en fase 1

  • I2: Corriente instantánea en fase 2

  • I3: Corriente instantánea en fase 3

  • IN: Corriente instantánea en el neutro 1

  • Ig: Corriente instantánea de defecto a tierra (MicroLogic 6.0 A)

  • IΔn: Corriente de diferencial instantánea (MicroLogic 7.0 A)

Maxímetros de corriente instantánea

Para obtener información sobre cómo restablecer los maxímetros de corriente, consulte el tema detallado correspondiente.

  • I1 máx.: Corriente instantánea máxima en la fase 1

  • I2 máx.: Corriente instantánea máxima en la fase 2

  • I3 máx.: Corriente instantánea máxima en la fase 3

  • IN máx.: Corriente instantánea máxima en el neutro 1

  • Ig máx.: Corriente instantánea máxima de defecto a tierra (MicroLogic 6.0 A)

  • IΔn máx.: Corriente instantánea máxima de diferencial (MicroLogic 7.0 A)

Ajustes de protección

Los ajustes de protección que se muestran dependen del modelo de la unidad de control MicroLogic A.

Para obtener más información, consulte Visualización de los ajustes de protección.

(1) Interruptores automáticos de cuatro polos y tres polos con sensor del neutro externo.

En la siguiente tabla se muestran las pantallas del árbol de ajuste de la unidad MicroLogic A.

Ramas del árbol de ajuste

Pantallas

Ajustes de comunicación

  • Dirección Modbus

  • Velocidad de transmisión en baudios

  • Paridad

  • Idioma

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?