Protección de defecto a tierra en la unidad de control MicroLogic 6.0A/E
-
Un defecto a tierra en los conductores de protección puede provocar un aumento local de la temperatura en el emplazamiento del defecto o en los conductores.
El propósito de la función de protección de defecto a tierra es precisamente eliminar este tipo de defecto.
-
Existen dos tipos de protección de defecto a tierra, en función del tipo de instalación.
Tipo
Descripción
Residual
-
La función determina la corriente de secuencia de fase cero, es decir, la suma vectorial de las corrientes de fase y del neutro.
-
Detecta defectos a tierra aguas abajo del interruptor automático.
Source Ground Return (retorno a tierra de fuente)
-
Mediante un sensor externo especial, esta función mide directamente la corriente de defecto que regresa al transformador a través del cable de conexión a tierra.
-
Detecta defectos a tierra tanto aguas arriba como aguas abajo del interruptor automático.
-
La distancia máxima entre el sensor y el interruptor automático es de 10 m (33 pies).
-
-
Las protecciones de defecto a tierra y neutro son independientes y, por lo tanto, se pueden combinar.
-
Enclavamiento selectivo de zona (ZSI).
Las funciones de protección de cortocircuito y de defecto a tierra habilitan la selectividad temporal al retrasar los dispositivos aguas arriba para proporcionar a los dispositivos aguas abajo el tiempo requerido para eliminar el defecto. El enclavamiento selectivo de zona permite obtener la selectividad total entre interruptores por medio del cableado externo.
Para conocer las características y el cableado externo de la función de enclavamiento selectivo de zona, consulte Enclavamiento selectivo de zona (ZSI).
Disparo de defecto a tierra Ig
|
Disparo lg (precisión ± 10 %) |
In ≤ 400 A |
Ig = In x ... |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|||
|
400 A < In ≤ 1200 A |
Ig = In x ... |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
|
|
In > 1200 A |
Ig = ... |
500 A |
640 A |
720 A |
800 A |
880 A |
960 A |
1040 A |
1120 A |
1200 A |
Temporización tg
|
Temporización tg (s) |
I²t OFF |
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
I²t ON |
— |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
|
|
Tiempo de disparo (ms) en In o a 1200A con I²t ON o I²t OFF |
Tiempo máximo reiniciable |
20 |
80 |
140 |
230 |
350 |
|
Tiempo máximo de corte |
80 |
140 |
200 |
320 |
500 |