DOCA0218ES-00

Pantalla de menús de la unidad MicroLogic E

El árbol de navegación de la unidad MicroLogic E está organizado en las siguientes ramas:

  • Visualización

    • Medición (corriente, tensión, potencia y energía activa intanstáneas y medias)

    • Historial de disparos

    • Ajustes de protección

  • Ajustes

    • Ajustes de comunicación

    • Ajustes de medición

    • Ajustes de salida

    • Versión del software

En la siguiente tabla se muestran las pantallas del árbol de visualización de la unidad MicroLogic E.

Ramas del árbol de visualización

Pantallas

Pantalla predeterminada

Corriente instantánea de la fase más cargada

Corrientes instantáneas y medias

  • I1: Corriente instantánea en fase 1

  • I2: Corriente instantánea en fase 2

  • I3: Corriente instantánea en fase 3

  • IN: Corriente instantánea en el neutro 1

  • Ig: Corriente instantánea de defecto a tierra (MicroLogic 6.0 E)

  • I1: Corriente media en la fase 1

  • I2: Corriente media en la fase 2

  • I3: Corriente media en la fase 3

  • IN: Corriente media en el neutro 1

Maxímetros de corriente instantánea

Para obtener más información sobre el restablecimiento de los maxímetros de corriente, consulte el tema detallado correspondiente.

  • I1 máx.: Corriente instantánea máxima en la fase 1

  • I2 máx.: Corriente instantánea máxima en la fase 2

  • I3 máx.: Corriente instantánea máxima en la fase 3

  • IN máx.: Corriente instantánea máxima en el neutro 1

  • Ig máx.: Corriente instantánea máxima de defecto a tierra (MicroLogic 6.0 E)

Tensiones

  • V1N: Tensión entre fase y neutro (sistemas de 4 cables)

  • V2N: Tensión entre fase y neutro (sistemas de 4 cables)

  • V3N: Tensión entre fase y neutro (sistemas de 4 cables)

  • V12: Tensión entre fases

  • V23: Tensión entre fases

  • V31: Tensión entre fases

Potencia

Para obtener más información sobre cómo configurar el signo de potencia, consulte el tema detallado correspondiente.

  • P: Potencia activa instantánea

  • PF: Factor de potencia

  • Q: Potencia reactiva instantánea

  • S: Potencia aparente instantánea

  • P: Potencia activa media

La potencia activa se muestra de manera positiva o negativa en función del parámetro de signo de potencia.

Energía activa

Para obtener más información sobre la visualización y el restablecimiento de la energía activa, consulte el tema detallado correspondiente.

Ep se muestra en MWh en una o dos pantallas.

  • Energía activa (parte de número entero)

  • Energía activa (parte decimal [si procede])

Historial de disparos

En el historial de disparos se muestra la lista de los diez últimos disparos.

Ajustes de protección

Los ajustes de protección que se muestran dependen del modelo de la unidad de control MicroLogic E.

Para obtener más información, consulte Visualización de los ajustes de protección.

(1) Interruptores automáticos de cuatro polos y tres polos con sensor del neutro externo.

En la siguiente tabla se muestran las pantallas del árbol de ajuste de la unidad MicroLogic E.

Ramas del árbol de ajuste

Pantallas

Ajustes de comunicación

  • Dirección Modbus

  • Velocidad de transmisión en baudios

  • Paridad

  • Idioma

Ajustes de medición

  • Intervalo para el cálculo de la potencia media

  • Intervalo para el cálculo de la corriente media

  • Tipo de red (3 o 4 cables) y número de polos del interruptor automático (TC).

  • Signo de potencia

  • Duración de la visualización de Vista rápida

Versión del software

SW: versión del software instalada actualmente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?