DOCA0218ES-00

Historial de disparos de la unidad de control MicroLogic E

El historial de disparos de las unidades de control MicroLogic E permite analizar los disparos de los interruptores automáticos para aumentar de esta forma la disponibilidad general de su instalación.

En el historial de disparos, se muestra la lista de los 10 últimos disparos.

Para cada disparo, se registran y muestran las siguientes indicaciones:

  • La causa del disparo: Disparos de Ir, Isd, Ii, Ig o de protección automática (Ap)

  • La fecha y la hora del disparo (requiere opción de comunicación) para establecer la fecha y la hora

Lista de causas de disparo:

  • Sobrecargas (Ir)

  • Cortocircuitos (Isd o Ii)

  • Defectos a tierra (Ig)

  • Protección automática (Ap)

Para obtener más información, consulte Visualización del historial de disparos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?