DOCA0218ES-00

Prueba de las funciones de protección de defecto a tierra y diferencial

Siga estos pasos para probar:

  • La protección de defecto a tierra en unidades de control MicroLogic 6.0 A/E.

  • La protección de diferencial en unidades de control MicroLogic 7.0 A.

  1. Compruebe que el interruptor automático está cerrado.
  2. Utilice un destornillador fino para pulsar brevemente (< 1 s) el botón TEST de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic.
  3. El interruptor automático se dispara.
  4. Si el interruptor automático no se dispara, póngase en contacto con su representante de servicio local.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?