Comprobación y sustitución de la batería interna
Comprobación de la batería interna de la unidad MicroLogic A
Mantenga pulsado en la unidad de control para comprobar
los indicadores LED de causa de disparo y la batería. La información
de la batería se muestra si la unidad de disparo está equipada
con una fuente de alimentación externa o si el interruptor automático
está encendido.
Comprobación de la batería interna de la unidad MicroLogic E
Mantenga pulsado en la unidad de control para comprobar
los indicadores LED de causa de disparo y la batería. La información
de la batería se muestra si la unidad de disparo está equipada
con una fuente de alimentación externa o si el interruptor automático
está encendido.
El nivel de carga de la batería se muestra en forma de porcentaje (100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 % o 0 %).
Batería interna
Si es necesario cambiar la batería de la unidad MicroLogic A/E, solicite una batería nueva en la cubierta de su carcasa con el número de catálogo de Schneider Electric 33593.
-
Batería de litio
-
1/2 AA, 3,6 V, 900 mA/h
-
Temperatura ambiente: de -55 °C a 130 °C (de -67 °F a 266 °F)
Sustitución de la batería interna
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Siga este procedimiento para sustituir la batería interna:
-
Retire la cubierta frontal del interruptor automático tal como se indica en la hoja de instrucciones de dicho interruptor.
-
Retire la batería y la cubierta de la carcasa. Para ello, inserte la hoja de un destornillador de pequeño tamaño en la muesca de la cubierta de la carcasa de la batería y gírela para deslizar la cubierta y extraerla de la unidad de control.
-
Coloque la nueva batería y vuelva a colocar la cubierta de la carcasa en su sitio.
-
Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático tal como se indica en la hoja de instrucciones del mismo.
PELIGRORIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO- Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático antes de conectar la alimentación del interruptor para evitar el acceso a los terminales con corriente.
- Procure que los cables no queden atrapados cuando vuelva a colocar la cubierta frontal.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.