DOCA0218ES-00

Protección del neutro

Protección del conductor neutro en interruptores automáticos de cuatro polos

La protección del conductor neutro depende del sistema de distribución. Existen tres opciones.

Tipo de neutro

Descripción

Neutro sin protección

El sistema de distribución no requiere protección del conductor neutro.

Protección media del neutro (a  0.5In)

La sección transversal del conductor del neutro es la mitad que la de los conductores de fase.

  • El ajuste de corriente de largo retardo Ir para el neutro es igual a la mitad del valor de ajuste.

  • El disparo de corto retardo Isd para el neutro es igual a la mitad del valor de ajuste.

  • El disparo instantáneo Isd (MicroLogic  2.0A/E) del neutro es igual a la mitad del valor de ajuste.

  • El disparo instantáneo Ii (MicroLogic  5.0  A/E / 6.0A/E / 7.0A) para el neutro es igual al valor de ajuste.

Protección completa del neutro (en In)

La sección transversal del conductor del neutro es la mitad que la de los conductores de fase.

  • El ajuste de corriente de largo retardo Ir para el neutro es igual al valor de ajuste.

  • El disparo de corto retardo Isd para el neutro es igual al valor de ajuste.

  • Los disparos instantáneos Isd y Ii del neutro son iguales al valor de ajuste.

Protección del neutro para dispositivos tripolares

La protección del neutro no está disponible en dispositivos tripolares.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?