DOCA0218ES-00

Ajustes de la unidad MicroLogic A

Ajustes de comunicación

Si está instalado el módulo de comunicación BCM ULP, es necesario establecer los ajustes de comunicación.

Los parámetros de comunicación tienen valores predeterminados que pueden o deben cambiarse según las necesidades de la instalación o de los usuarios.

En la siguiente tabla se enumeran los parámetros de comunicación y se indican sus posibles valores.

Parámetro

Definición

Formato (X = dígito)

Valor predeterminado (unidades)

Pantalla de valor predeterminado

Valores posibles

Dirección Modbus Dirección Modbus única de la unidad de control MicroLogic A en la red Modbus a la que está conectada. XX 47 Entre 1 y 47
Velocidad de transmisión en baudios Número de kbits/s (kbaudios) intercambiados en la red Modbus. Debe ajustarse con el mismo valor para todos los dispositivos de la red. XX,X 19,2 (kb) 9,6/19,2
Paridad Se utiliza para comprobar errores en función del número de bits del grupo de datos transmitidos. E o n E

E (Par)

n (ninguna)

Idioma Idioma de trabajo para las pantallas En o Fr En

En (inglés)

Fr (francés)

Para obtener más información sobre la instalación y configuración del módulo de comunicación BCM ULP, consulte la siguiente hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: 5100512864A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?