DOCA0218ES-00

Curvas de disparo

Protección de largo retardo e instantánea (MicroLogic  2.0A/E)

Protección de largo retardo, corto retardo e instantánea (MicroLogic  5.0A/E, 6.0 A/E y 7.0 A)

Protección de defecto a tierra (MicroLogic  6.0A/E)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?