DOCA0218ES-00

Ajuste de la unidad de control MicroLogic  2.0A/E

Puede ajustar la curva de disparo de su unidad de control MicroLogic  2.0A/E para que se adapte a las necesidades de su instalación mediante los siguientes parámetros:

  1. Ajuste de corriente Ir (largo retardo)

  2. Temporización tr (largo retardo) para 6 x Ir

  3. Disparo Isd (instantáneo)

Establecer los valores de umbral

En este ejemplo, la corriente nominal In del interruptor automático es de 2000 A.

Ir = 0,7 x In = 1400 A

Isd =3 x Ir = 4200 A

Establecer la temporización

En este ejemplo, la temporización tr del interruptor automático es de 1 segundo.

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?