DOCA0213ES-03

Descripción del hardware

Descripción

A Puertos de comunicación RJ45 Ethernet 1 and Ethernet 2

B Terminales de la fuente de alimentación de 24 V CC

C Código QR con información del producto

D Indicadores LED de comunicación Ethernet

E Indicador LED de estado del módulo

F Indicador LED de estado de la red

G Cubierta transparente con sellado

H Botón de restablecimiento

I Indicador LED de estado de ULP

J Botón de prueba (accesible incluso con la cubierta cerrada)

K Conmutador de bloqueo

L Indicador LED de estado del tráfico Modbus (solo servidor IFE)

M Etiqueta del nombre del dispositivo

N Dos puertos RJ45 ULP

O Conexión a tierra

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: QGH13473.

Montaje

La interfaz de comunicación IFE se monta sobre un carril DIN. El accesorio de apilado permite conectar varias interfaces de comunicación IFM a un servidor IFE sin ningún cableado adicional.

NOTA: La función de apilado está disponible solo para el servidor IFE con el número de referencia LV434002.

Alimentación de 24 V CC

La interfaz de comunicación IFE debe recibir en todo momento alimentación eléctrica de 24 V CC. Las interfaces de comunicación IFM apiladas en un servidor IFE ya reciben alimentación del servidor IFE, por lo que no es necesario que la reciban por separado.

Se recomienda utilizar una alimentación de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida y listada por UL con 24 V CC y 3 A como máximo.

NOTA: Para la conexión de una fuente de alimentación de 24 V CC, utilice únicamente conductores de cobre.

LED de comunicaciónEthernet

Los LED de dos colores de comunicación Ethernet, indican el estado de los puertos Ethernet ETH1 y ETH2.

Indicación por indicador LED

Descripción del estado

Apagado

Sin alimentación ni conexión

Amarillo fijo

10 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Amarillo intermitente

10 Mbps, actividad en proceso

Verde fijo

100 Mbps, se ha establecido la conexión y no hay actividad

Verde intermitente

100 Mbps, actividad en proceso

Indicador LED de estado del módulo

El indicador LED de dos colores de estado del módulo indica el estado de la interfaz de comunicación IFE.

Indicación por indicador LED

Descripción del estado

Acción

Apagado

Sin alimentación

Ninguna

Verde fijo

Interfaz de comunicación IFE operativa

Ninguna

Verde intermitente (250 ms ON, 250 ms OFF)

La página web de control oculto está disponible

Ninguna

Verde intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

Firmware de la interfaz de comunicación IFE dañado

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con el equipo local de asistencia de Schneider Electric.

Rojo intermitente (500 ms ON, 500 ms OFF)

Interfaz de comunicación IFE en modo degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento.

Rojo fijo

Interfaz de comunicación IFE fuera de servicio

Ninguna

Rojo/verde intermitente (1 s verde, 1 s rojo)

Actualización de Firmware en curso

Ninguna

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ninguna

LED del estado de red

El LED de dos colores de estado de la red indica el estado de la red Ethernet.

Indicación por indicador LED

Descripción del estado

Apagado

Sin alimentación ni dirección IP

Verde fijo

Dirección IP válida

Rojo fijo

Dirección IP duplicada

Rojo/verde intermitente (250 ms verde, 250 ms rojo)

Prueba autodiagnóstica en curso

Ámbar fijo

Error al configurar la IP

Tráfico de línea serie Modbus LED

El indicador LED de tráfico de línea serie Modbus amarillo indica que el tráfico se está transmitiendo o recibiendo a través de la red de línea serie Modbus a través del servidor IFE.

El LED está encendido durante la transmisión y recepción de los mensajes. De lo contrario, el indicador LED está apagado.

NOTA: El indicador LED está apagado en la interfaz de comunicación IFE (número de referencia LV434001).

Dirección Modbus

La interfaz de comunicación IFE acepta la dirección Modbus de la IMU a la que se encuentra conectada.

La dirección Modbus es 255 y no se puede cambiar.

Conmutador de bloqueo

El conmutador de bloqueo del panel frontal de la interfaz de comunicación IFE habilita o deshabilita la capacidad de enviar comandos de control remoto a través de la red Ethernet a la interfaz de comunicación IFE y a los otros módulos de la IMU.

  • Si la flecha señala un candado abierto (ajuste de fábrica), los comandos de control remoto están habilitados.

  • Si la flecha señala un candado cerrado, los comandos de control remoto están deshabilitados.

    El único comando de control a distancia que se habilita aunque la flecha señale al candado cerrado es el comando de ajuste de hora absoluta.

Botón de prueba

El botón de prueba dispone de dos funciones, según cuánto dure la pulsación del botón.

Intervalo de tiempo

Función

Entre 1 y 5 s

Pone a prueba la conexión entre todos los módulos ULP durante 15 segundos.

Entre 10 y 15 s

Activa el modo de configuración oculto.

NOTA: La configuración oculta no se activa si se pulsa el botón durante más de 15 s.

Botón de restablecer

Cuando se pulsa el botón de restablecimiento entre 1 y 5 segundos, se fuerza al modo de adquisición de IP a establecer el ajuste de fábrica (DHCP).

LED del estado deULP

El LED de estado amarillo de ULP describe el modo del módulo ULP.

Indicador LED de ULP

Modo

Acción

Nominal

Ninguna

Conflicto

Extraiga el módulo adicional ULP.

Degradado

Sustituya el módulo ULP en la siguiente operación de mantenimiento

Prueba

Ninguna

Discrepancia del firmware no crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware no crítica

Discrepancia de configuración

Instale las funciones que faltan

Discrepancia del firmware crítica

Use el software EcoStruxure Power Commission para comprobar la compatibilidad del firmware y del hardware y realice las acciones recomendadas

Discrepancia del hardware crítica

Parada

Sustituya el módulo ULP

Apagado

Revise la fuente de alimentación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?