DOCA0213ES-03

Configuración del módulo SDx

Salida 1

Se necesita una solicitud de lectura de tres registros para leer los parámetros de la salida 1.

El usuario puede comprobar el estado y la validez de la salida 1 en el registro 8857.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2648

9801

L

1

INT16U

0-4

Modo de salida

0 = modo normal

1 = modo de enclavamiento

2 = modo de temporizador

3 = modo de cierre forzado

4 = modo de apertura forzada

0x2649

9802

L

1

s

INT16U

1-360

Retardo (si el modo de salida se fija en 2).

El ajuste de fábrica es 1 s.

0x264A

9803

L

1

INT16U

0-65535

Identificador de alarma (201-210, 1013, 1014, 1015).

El identificador de alarma está fijado en 0 si no hay alarma.

Salida 2

Se necesita una solicitud de lectura de tres registros para leer los parámetros de la salida 2.

El usuario puede comprobar el estado y la validez de la salida 2 en el registro 8857.

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x264F

9808

L

1

INT16U

0-4

Modo de salida

0 = modo normal

1 = modo de enclavamiento

2 = modo de temporizador

3 = modo de cierre forzado

4 = modo de apertura forzada

0x2650

9809

L

1

s

INT16U

1-360

Retardo (si el modo de salida se fija en 2).

El ajuste de fábrica es 1 s.

0x2651

9810

L

1

INT16U

0-65535

Identificador de alarma (201-210, 1013, 1014, 1015).

El identificador de alarma está fijado en 0 si no hay alarma.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?