DOCA0187FR-03

Configuration du module BSCM Modbus SL/ULP

Les paramètres suivants peuvent être configurés dans le module BSCM Modbus SL/ULP :

  • Adresse Modbus et paramètres Modbus (en mode Modbus SL seul ou mode Modbus SL et ULP)

  • Voyants de maintenance

  • Paramètres de la commande électrique communicante (le cas échéant)

Configuration de l’adresse Modbus du BSCM

En mode Modbus SL seul et mode Modbus SL et ULP, configurer l’adresse Modbus du BSCM à l’aide du commutateur rotatif d’adresses Modbus situé sur la face avant du module BSCM Modbus SL/ULP :

  • La position 0 du commutateur rotatif d’adresse Modbus permet de définir l’adresse Modbus du BSCM de 1 à 99 en utilisant :

    • Le logiciel EcoStruxure Power Commission

    • L’affichage MicroLogic 5 ou 6.

  • Les positions 1 à D du commutateur rotatif d’adresses Modbus correspondent aux adresses Modbus 1 à 13 du BSCM. Si l’adresse Modbus du BSCM est réglée de 1 à 13 à l’aide du commutateur rotatif d’adresses Modbus, l’adresse Modbus du BSCM ne peut pas être définie avec le logiciel EcoStruxure Power Commission ni avec l’affichage MicroLogic 5 ou 6.

NOTE: Les positions E et F du commutateur rotatif d’adresse Modbus ne sont pas opérationnelles et sont réservées pour une utilisation ultérieure.
Pour plus d’informations sur la configuration de l’adresse Modbus du module BSCM, consulter :

Configuration des paramètres Modbus du BSCM

Les paramètres Modbus du module BSCM Modbus SL/ULP peuvent être configurés à l’aide des interfaces suivantes :

  • le commutateur rotatif d’adresse Modbus situé sur le module BSCM Modbus SL/ULP

  • l’afficheur MicroLogic 5 ou 6

  • le logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC)

Le tableau suivant indique l’interface qui peut être utilisée pour définir chaque paramètre :

Paramètres Valeur Réglage usine Réglé sur le module BSCM Modbus SL/ULP Réglé sur le déclencheur MicroLogic 5 ou 6 Réglé dans le logiciel EPC

Cadenassage distant

  • Activé

  • Désactivé

Désactivé

Adresse

1–99

99

(1)

Débit en bauds

  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

  • Auto (2)

19200

Parité

  • Aucune

  • Impair

  • Pair

Pair

Bit d’arrêt

  • 1

  • 2

1

Activation Modbus SL Auto Go

  • Activé

  • Désactivé

Activé

(2)

(1) L’adresse Modbus peut être définie de 1 à 13 uniquement.

(2) Pour activer la fonction Modbus SL Auto Go en utilisant le déclencheur MicroLogic 5 ou 6, définir le débit en bauds sur Auto.

NOTE: En mode ULP seul, le réglage des paramètres Modbus du BSCM n’est pas nécessaire.

Cadenassage distant

L’utilisateur peut activer ou désactiver l’envoi de commandes de contrôle à distance via le réseau Modbus au module BSCM Modbus SL/ULP lui-même et aux autres modules de l’IMU. Il n’y a pas de bouton de cadenas physique. Utiliser le paramètre de cadenassage distant disponible dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Pour plus d’informations, se reporter à l’aide en ligne de EcoStruxure Power Commission.

Fonction Modbus SL Auto Go

Si la fonction Modbus SL Auto Go est activée, le module BSCM Modbus SL/ULP détecte automatiquement la vitesse et la parité du réseau de communication. L’algorithme de détection automatique de la vitesse teste les débits en bauds et les parités disponibles et identifie automatiquement les paramètres Modbus Serial Line du réseau de communication. Le client Modbus doit envoyer au moins 36 trames sur le réseau de communication Modbus Serial Line pour que l’algorithme de détection de la vitesse puisse opérer.

Le format de transmission est binaire avec un bit de départ, huit bits de données et un bit d’arrêt en cas de parité paire ou impaire ou deux bits d’arrêt en cas de non-parité.

Si l’algorithme de détection automatique de la vitesse n’identifie pas les paramètres réseau, il est recommandé de suivre cette procédure :

Étape

Action

1

Envoyer une requête de lecture de plusieurs registres (code fonction 0x03) au serveur, en utilisant l’ID de serveur du module BSCM Modbus SL/ULP, à n’importe quelle adresse et pour n’importe quel nombre de registres.

2

Envoyer cette requête au moins 36 fois.

NOTE: Si la vitesse ou la parité du réseau est modifiée après la détection automatique de ces paramètres par le module BSCM Modbus SL/ULP, ce module BSCM Modbus SL/ULPdoit être redémarré (mise hors/sous tension) pour pouvoir détecter les nouveaux paramètres réseau.

Configuration des voyants de maintenance

Les voyants de maintenance du module BSCM Modbus SL/ULP peuvent être configurés via :

  • Le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Le réseau de communication

Configuration de la commande électrique communicante

ATTENTION
RISQUE DE FERMETURE RÉPÉTÉE SUR DÉFAUT ÉLECTRIQUE
Seul un électricien qualifié peut reconfigurer le module BSCM Modbus SL/ULP.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Par défaut, la commande électrique communicante ne peut être réarmée que localement et le réarmement automatique est désactivé. Pour autoriser le réarmement à distance, le mode de réarmement de la commande électrique communicante peut être configuré via :

  • Le logiciel EcoStruxure Power Commission

  • Le réseau de communication

Il est possible de sélectionner l’un des modes de réarmement à distance suivants :
  • Enable Reset event if SDE pour autoriser le réarmement du mécanisme via le réseau de communication même après un déclenchement sur défaut électrique.

  • Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique après un déclenchement par le déclencheur voltmétrique MN ou MX ou par le bouton-poussoir push-to-trip.

  • Enable Reset event if SDE et Enable Automatic Reset pour autoriser le réarmement automatique même après un déclenchement sur défaut électrique.

Configuration du module BSCM Modbus SL/ULP à l’aide du logiciel EPC

Pour configurer le module BSCM Modbus SL/ULP, utiliser un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission (EPC) :

  • En mode Modbus SL seul ou en mode Modbus SL et ULP, connecter le PC à un port RJ45 du concentrateur Modbus SL.

  • En mode ULP seul, connecter le PC au module Service Interface ou à un module de maintenance USB, raccordé :

    • au connecteur RJ45 d’un module ULP connecté au BSCM Modbus SL/ULP (par exemple, une interface de communication Modbus SL IFM).

    • ou au port de test d’un déclencheur MicroLogic 5, 6 ou 7.

Recommandations relatives à la cybersécurité

AVERTISSEMENT
Risque de compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité du système
  • Modifier les codes PIN et les mots de passe par défaut lors de la première utilisation afin d’empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l’équipement.
  • Désactiver les ports/services inutilisés et les comptes par défaut afin de réduire le risque d’attaques malveillantes.
  • Protéger les équipements en réseau par plusieurs niveaux de cyberdéfense (pare-feu, segmentation du réseau, détection des intrusions et protection du réseau).
  • Respecter les pratiques recommandées en matière de cybersécurité (par exemple : moindre privilège, séparation des tâches) pour réduire les risques d’intrusion, la perte ou l’altération des données et journaux, ou l’interruption des services.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Pour plus d’informations, se reporter à DOCA0122•• MasterPacT, ComPacT, PowerPacT – Guide de cybersécurité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?