DOCA0187FR-03

Verrouillage d'un disjoncteur avec commande rotative directe

Accessoires de verrouillage

Verrouillez la commande en utilisant jusqu'à trois cadenas (non fournis) ou une serrure.

Accessoire

Cadenas

Cadenassage (standard) en position O (OFF) uniquement.

Verrouillez la commande rotative à l'aide de trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0.2 à 0.3 in).

Cadenassage (après modification de la commande rotative pendant l'installation) dans les positions I (ON) et O (OFF).

Verrouillez la commande rotative à l'aide de trois cadenas maximum (non fournis) ayant des manilles d'un diamètre de 5 à 8 mm (0.2 à 0.3 in).

Verrouillage par serrure Profalux® ou Ronis® (en option).

Le disjoncteur peut être verrouillé en position O (OFF) uniquement ou en position O (OFF) et I (ON), en fonction de la serrure choisie.

Une serrure Profalux ou Ronis peut être installée sur site.

Le verrouillage par serrure est cumulable avec le verrouillage par cadenas.

NOTE: Le verrouillage de la commande rotative en position I (ON) ne désactive pas les fonctions de protection du disjoncteur. En présence d'un défaut électrique, le disjoncteur se déclenche. Lors du déverrouillage, la commande passe en position Trip. Pour remettre le disjoncteur en service, suivez les instructions de réarmement.

Verrouillage de porte (fonction MCC)

D'autres options sont proposées avec la commande rotative directe dans la fonction MCC.

Lorsque le disjoncteur est en position I (ON), la commande rotative directe verrouille la porte en position fermée.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Seule une personne habilitée est autorisée à neutraliser le verrouillage de porte.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Désactivez temporairement ce verrou pour ouvrir la porte lorsque le disjoncteur est en position I (ON).

La désactivation de ce verrou nécessite une modification de la commande rotative. Voir l'instruction de service NNZ4766107 Accessoire de conversion MCC pour ComPacT NSX100–630.

Si le verrou a été désactivé, les fonctions suivantes de la commande rotative directe sont inopérantes :

  • Verrouillage de porte

  • Impossibilité de fermer le disjoncteur quand la porte est ouverte

Impossibilité de fermer le disjoncteur quand la porte est ouverte

Le dispositif de verrouillage de porte peut également empêcher la commande rotative directe d'être positionnée sur I (ON) lorsque la porte est ouverte.

Accessoires de plombage

Utilisez les accessoires de plombage pour interdire des opérations du disjoncteur.

Plombage

Opérations interdites

Vis de fixation du plastron

  • Démontage du plastron

  • Accès aux auxiliaires.

  • Démontage du déclencheur

Capot transparent de protection

  • Modification des réglages du déclencheur

  • Accès à la prise de test des déclencheurs

Vis de fixation des cache-bornes

Accès au raccordement d'alimentation (protection contre les contacts directs)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?