DOCA0187FR-03

Concentrateur Modbus SL

Introduction

Le concentrateur Modbus SL est utilisé pour connecter un module BSCM Modbus SL/ULP en mode Modbus SL seul ou en mode Modbus SL et ULP à un client Modbus via le réseau de communication Modbus Serial Line.

La référence commerciale du concentrateur Modbus SL est LV434224.

NOTE: Si vous connectez une interface de communication IFM ou IFE au module BSCM Modbus SL/ULP, la connexion Modbus via le concentrateur Modbus SL n'est plus opérationnelle.

Description

  1. Alimentation 24 Vcc et bornier Modbus SL

  2. Trois ports Modbus SL RJ45

  3. Code QR pour accéder aux informations produit

  4. Connexion d'accessoire de liaison (TRV00217, facultatif)

  5. Connexion à la terre

  6. Capuchon de port pour accessoire de liaison

Installation

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Il est interdit d'utiliser le concentrateur Modbus SL lorsque la tension système est supérieure à 480 Vca ou 480 Vcc.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : BQT1758409 - Concentrateur Modbus SL.

Cordons Modbus SL

Un cordon Modbus SL est utilisé pour raccorder le module BSCM Modbus SL/ULP au concentrateur Modbus SL. Il existe trois longueurs différentes de cordon Modbus SL :

  • Référence commerciale LV434221 : 0,35 m (1.15 ft)

  • Référence commerciale LV434222 : 1,3 m (4.26 ft)

  • Référence commerciale LV434223 : 3 m (9.84 ft)

A Fiche RJ45 vers le concentrateur Modbus SL

B Etiquette avec code QR permettant d'accéder aux informations sur le produit

C Connecteur à 4 broches vers le module BSCM Modbus SL/ULP

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.