DOCA0187FR-03

Fonctionnement du disjoncteur

Accessoires de contrôle du fonctionnement du disjoncteur

Le tableau suivant indique les accessoires de contrôle de fonctionnement compatibles avec les disjoncteurs·ComPacT NSX. Pour plus d’informations, se reporter à LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm Catalogue.

Accessoire de contrôle du fonctionnement

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

Maneton

Commande rotative

Commande électrique

Commande électrique communicante

Position de la commande

La position de la commande indique l’état du disjoncteur :

Maneton

Commande rotative

Commande électrique

  • I (ON) : disjoncteur fermé.

    Fermé manuellement.

  • O (OFF) : disjoncteur ouvert.

    Ouvert manuellement.

  • Déclenchement : Disjoncteur déclenché.

    Déclenché par la protection (déclencheur ou auxiliaires de déclenchement), le bouton push-to-trip ou l’interface de maintenance USB.

  • I (ON) : disjoncteur fermé (en mode Auto ou Manu).

  • O (OFF) : disjoncteur ouvert ou déclenché (en mode Auto ou Manu).

Indication de charge

Les disjoncteurs équipés d’un déclencheur·MicroLogic fournissent des informations précises sur l’état du disjoncteur ou de l’installation. Ces informations peuvent être utiles pour la gestion et la maintenance de l’installation.

Par exemple, si le voyant de pré-alarme ou d’alarme est allumé, une opération de délestage de charge peut éviter un déclenchement dû à une·surcharge du disjoncteur.

A Le voyant Ready (vert) clignote lentement lorsque le déclencheur électronique est prêt à assurer la protection.

B Le voyant de pré-alarme de surcharge (orange) reste allumé en continu lorsque la charge dépasse 90 % du paramètre Ir.

C Le voyant d’alarme de surcharge (rouge) reste allumé en continu lorsque la charge dépasse 105 % du paramètre Ir.

Signalisation distante

Des informations sont disponibles à distance :

  • Depuis les contacts de signalisation

  • Depuis les auxiliaires de signalisation sans fil

  • En utilisant un réseau de communication

Ces auxiliaires de signalisation peuvent être installés sur site.

Pour plus d’informations sur les options de signalisation à distance et de communication, se reporter aux tableaux récapitulatifs des auxiliaires et à DOCA0213•• ComPacT NSX - Guide de communication Modbus.

Commande électrique d’arrêt à distance

La commande électrique d’arrêt à distance peut être assurée par des auxiliaires électriques de commande, quel que soit le type de contrôle utilisé.

Pour obtenir une commande électrique d’arrêt à distance, il est possible d’utiliser au choix :

  • Un déclencheur à émission MX

  • Un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  • Un déclencheur voltmétrique à manque de tension MN avec unité de temporisation (l’unité de temporisation permet de résoudre le problème des micro-coupures).

Pour plus d’informations sur les auxiliaires de commande électrique, se reporter à la rubrique pertinente.

NOTE: Il est recommandé de tester périodiquement (tous les six mois) le fonctionnement des commandes électriques d’arrêt à distance.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?