DOCA0187FR-03

Protection contre les surintensités en distribution électrique

Déclencheurs de surintensité des disjoncteurs ComPacT NSX

Les déclencheurs des disjoncteurs ComPacT NSX sont conçus pour gérer les surintensités (courants de surcharge et de court-circuit) et, pour certains, les courants de défaillance de mise à la terre.

  • Le réglage des seuils est calculé par rapport au circuit aval à protéger.

  • Le réglage des temporisations est calculé par rapport à la gestion des protections (coordination).

NOTE: Le plan de protection fait appel à la coordination des protections, en particulier à la sélectivité. Celle-ci peut s’obtenir par des temporisations (sélectivité chronométrique) tout en respectant les règles de la sélectivité ampèremétrique et de la sélectivité énergétique.

Il existe deux types de déclencheur :

  • déclencheurs magnéto-thermiques pour disjoncteurs ComPacT NSX 100-250

  • déclencheurs électroniques MicroLogic pour disjoncteurs ComPacT NSX 100-630

Paramètres standard pour les protections de surintensité

La norme IEC/EN 60947-2 indique les caractéristiques de déclenchement aux limites du disjoncteur.

Le tableau suivant récapitule les recommandations de la norme IEC/EN 60947-2 pour la fonction de protection du disjoncteur :

Fonction de protection

Paramètres recommandés

Protection long retard

Protection long retard du type temps inverse (avec I 2t constant) :

  • Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 105 % de Ir

  • Déclenchement en moins de 2 heures pour un courant égal à :

    • 120 % de Ir pour un déclencheur électronique

    • 130 % de Ir pour un déclencheur magnéto-thermique

Pour un courant de défaut supérieur, le temps de déclenchement est inversement proportionnel à la valeur du courant de défaut.

Protection court retard

La protection court retard est à temps défini :

  • Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 80 % du paramètre de court retard

  • Déclenchement pour un courant égal à 120 % du paramètre de court retard

Le temps de déclenchement est :

  • inférieur à 0,2 s pour une protection Court retard non temporisée

  • égal à la valeur de la temporisation tsd pour une protection temporisée

Protection instantanée

La protection instantanée est à temps défini :

  • Pas de déclenchement pour un courant inférieur à 80 % du paramètre Instantané

  • Déclenchement pour un courant égal à 120 % du paramètre Instantané

Le temps de déclenchement est inférieur à 0,2 s.

Conducteur neutre

Les règles d’installation définissent rigoureusement le type de protection à mettre en œuvre en considérant :

  • les surintensités (surcharges et courts-circuits) potentielles

  • les conducteurs à protéger

  • la coupure simultanée de tous les conducteurs y compris du conducteur neutre (coupure omnipolaire).

NOTE: Les 3 conducteurs de phase doivent être protégés en permanence. Le conducteur de neutre (s’il est distribué et identique aux conducteurs de phase en taille, c’est-à-dire un neutre complet) est normalement protégé par la protection de phase.

Description de la protection du neutre

Le neutre nécessite une protection spécifique dans les cas suivants :

  • Il présente une taille réduite par rapport aux conducteurs des phases.

  • Des charges non linéaires générant des harmoniques de rang 3 et multiples de 3 sont installées.

La coupure du neutre peut être nécessaire pour des raisons fonctionnelles (schéma multisource) ou de sécurité (travail hors tension).

En résumé, le conducteur neutre peut être :

Les déclencheurs ComPacT NSX conviennent pour tous les types de protection.

ComPacT NSX

Possibilités

Protection du neutre

3P

3P, 3D

Aucune

3P + ENCT

3P, 3D

Aucune

3P, 3D + N/2

Demi-neutre

3P, 3D + N

Neutre complet

3P, 3D + OSN (1)

Neutre surdimensionné

4P

4P, 3D

Aucune

4P, 3D + N/2

Demi-neutre

4P, 4D

Neutre complet

4P, 4D + OSN (1)

Neutre surdimensionné

(1) La protection OSN (OverSized Neutral, neutre surdimensionné) est utilisée lorsque des courants d’harmonique de rang 3 (et multiples de l’harmonique de rang 3) sont présents. La protection OSN est installée sur les déclencheurs MicroLogic 5, 6 et 7. Se reporter à DOCA0188•• ComPacT NSX - MicroLogic 5/6/7 - Déclencheurs électroniques - Guide utilisateur.

P : pôle de coupure, D : pôle protégé par le déclencheur, N : protection du neutre.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.