DOCA0187ES-03

Módulo SDTAM (MicroLogic 2 M y 6 E-M)

Introducción

Se puede utilizar un módulo SDTAM con disyuntores en una unidad de disparo MicroLogic 2 M o 6 E-M diseñada para proteger los motores.

El módulo SDTAM recibe datos de la unidad de disparo MicroLogic a través de una conexión óptica y permite dos salidas asignadas para gestionar disparos por sobrecarga.

Descripción

A Terminales de salida

B Módulo SDTAM

C Selector de ajuste del modo de funcionamiento

Instalación

Las ranuras que se utilizan para instalar el módulo SDTAM dependen del tipo de interruptor automático.

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

El módulo SDTAM no se puede instalar al mismo tiempo que una bobina MN/MX y un contacto OF.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16274AA ComPacT NSX100-630 - Módulo de fallo térmico SDTAM.

Conexión

Conecte el módulo SDTAM y las dos salidas respetando rigurosamente el diagrama de cableado.

Las características de las salidas del módulo SDTAM son:

  • Tensión: 24-415 V CA/V CC

  • Corriente:

    • Salidas activas: 80 mA como máximo

    • Salidas inactivas: 0,25 mA

Asignación de las salidas

Salida 1 (SD2/OUT1): normalmente abierta, indica fallos térmicos.

Salida 2 (SD4/OUT2): normalmente cerrada, abre el contactor KM.

Las salidas se activan 400 ms antes del disparo del interruptor automático en caso de:

  • Protección de largo retardo

  • Protección contra desequilibrio de fases

  • Protección del rotor bloqueado (MicroLogic 6 E-M)

  • Protección contra subcorriente (MicroLogic 6 E-M)

Control del contactor

El control del contactor mediante la señal de salida 2 (SD4/OUT2) optimiza la continuidad del servicio y proporciona las siguientes ventajas adicionales:

  • Menor riesgo de deterioro del motor.

  • La activación de la salida indica que la aplicación no funciona con normalidad. El funcionamiento anormal no es el resultado de una anomalía o fallo interno en el arranque motor.

  • La causa de este funcionamiento anormal puede ser temporal (por ejemplo, una bajada de la tensión que provoque un arranque demasiado largo).

Cuando la causa de la sobrecarga o el desequilibrio ha desaparecido, el equipo puede volver a encenderse.

NOTA: Para controlar un contactor con un consumo superior a 80 mA, es necesario proporcionar una interfaz (relé RBN o RTBT).

Modo de funcionamiento

El módulo SDTAM incorpora un regulador de ajuste del modo de funcionamiento:

Para que las salidas vuelvan a su estado inicial tras la activación:

  • Manual (regulador SDTAM en la posición OFF) tras anular la fuente de alimentación del módulo

  • Automático (regulador SDTAM en una de las configuraciones de ajuste del retardo) tras un retardo (de entre 1 y 15 minutos para dar tiempo al motor a que se enfríe).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?