990-5452N-019

암호로 보호된 화면 액세스

주의: 관리자의 기본 사용자 이름 및 암호는 admin/admin입니다. 암호는 최초 로그인 이후 변경하고 이후 정기적으로 변경하십시오.
주의: 사용자의 기본 사용자 이름 및 암호는 config/config입니다.
  1. 암호를 입력하라는 메시지가 나타나면 사용자 이름 필드를 눌러 키보드에 액세스합니다.
  2. 사용자 이름 필드를 누르고 사용자 이름을 입력한 다음 Enter를 누릅니다.
  3. 암호 필드를 누르고 암호를 입력한 다음 Enter를 누릅니다.
  4. 로그인을 누릅니다.
  5. 닫기 또는 X 버튼을 눌러 로그인 팝업 화면을 종료합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?